与先前有关 BQ25071中出现的振荡的调查相关、我最终确定了该问题。
当为 BQ25071提供太阳能收集装置的输出时、BQ25071导通时引入的负载(VIN 上升至3.5或更高)会导致 MPP 降低电流以保持收集装置输出上的电压。 尽管如此、当输入电压下降时、额定电压保持4.9伏的 LDO 无法保持4.9伏。 这会导致 LDO 产生振荡、进而导致 TS 分压器。 当 TS 电压下降到超出范围时、器件关闭。 这会导致收集装置的负载振荡。
当电池电压(磷酸铁锂电池)低于2.9伏时、这种情况似乎会发生。 在该电压以上、一切都能正常工作。 除了在低电压下增加充电电流以及因此给收集装置带来更大的负载之外、无法理解电池电压对充电电路的影响。 我通过将这个开路保持在高阻抗状态来禁用使能 ISET 功能。 USB500标准输入电流是否为500毫安?
问题:
a)是否有禁用 TS 监控的简单方法。 我已按照数据表中的数据表为分压器提供了490/100千欧、这不起作用。
b) 我能否在电路板和分压器的其他位置使用稳定的电压源为 TS (LDO 的12.5-25%)提供1伏电压、或者!! 阈值是否为瞬时 LDO 电压的12.5-25%?
C) TS 阈值超出范围25毫秒。 分压器两端的大电容器能否平滑开-关波形、从而延长范围内的时间、直到电池电压上升?
d)如果为 TS 分压器选择了更大的电阻器、则可能会与并联电容器结合使用、使 TS 电压保持在范围内?
感谢你的帮助。
Jim