This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:BQ27441EVM-G1A

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966592/bq27441evm-g1a-bq27441evm-g1a

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQ24075

您好!

除了 BQ24075之外、我还使用了 BQ227441。在过去的两天里、我使用的是 BQ27441、它运行正常、持续2天、但 BQ27441突然停止与通过 I2C 从外部连接的控制器通信、 因此、我开始调试、注意到我没有在 VDD 引脚上获得1.8V 电压、也没有获得所附图片中所示的其他内容、并且还附上了 GPOUT 的波形。

第一附件:VDD、

第二个附件:GPOUT。

电池电压为3.96V、连接到 BQ27441。

谢谢、此致、

P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测量仪表是否发生了 ESD 损坏? VDD 是否用于为其他任何设备供电? 您将什么功能用于 GPOUT?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未造成 ESD 损坏。

    两个引脚悬空

    谢谢、此致

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此测试是否使用 EVM? VDD 引脚应具有一个连接到 VSS 的电容器、以稳定1.8V 电源。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有我对自己的电路板进行解格式化、是的、存在电容器

    谢谢、此致

    P.Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享布局和.gg 文件的原理图?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 GG 胆汁

    谢谢、此致

    P.Akhi.e2e.ti.com/.../6327.TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    gg 是配置文件、您是否更改了 ROM 监测计的默认值?

    在设计您自己的电路板时、最好参考 EVM、VDD 上的电容远高于我们的 EVM、但我认为这不会导致这种情况。 您是否在多个电路板上看到了该问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个电路板上无朝向。 问题不同。

    我正在寻找任何要使用的示例程序。

    在哪里可以找到用于 ESP32控制器的示例程序

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将 VDD 上的电容减小到建议值0.47uF。 为电容器充电的浪涌电流可能过高、从而导致电源振荡。

    您可以使用监测计通信应用手册进行通信: www.ti.com/.../slua801

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Arduino 中获得了一些示例代码、我正在使用它、我认为程序不能提供正确的数据。 例如,输出示例如下所示:

    时间戳>充电状态(%)、电池电压(mV)、电池平均电流消耗(mA)、剩余和满容量(mAh)、电池平均功耗(mW)和电池健康状况(%)。

    "11:38:42.653 -> 0%| 3107 mV |-857 mA | 0 / 2231 mAh |-2663 mW | 96%"。 电池上的实际电压为3.6V、在串行监控器中显示3107mV |我在电池上连接了电流表、它显示0.60A、在串行监控器中显示857mA、

    我的程序是否有任何问题。

    我需要准确的 SOC、剩余电压和电池消耗的电流。

    计划:  

    #include 
    
    //将 battery_capacity 设置为电池的设计容量。
    const unsigned int battery_capacity = 2500;//例如850mAh battery
    
    void setupBQ27441 (void)
    {
    //使用 lipo.begin ()初始化 BQ27441-G1A 并确认
    其已连接并正在通信。
    如果(!lipo.begin ())// bege()在通信成功时返回 true
    {//
    如果通信失败,打印错误消息并永久循环。
    serial.println ("错误:无法与 BQ27441通信。");
    serial.println ("检查接线并重试。");
    serial.println("(必须将电池插入电池保姆!)";
    while (1);
    }
    Serial.println ("已连接到 BQ27441!");
    
    // Uset lipo.setCapacity(BATTERY_CAPACITY)以设置
    电池的设计容量//。
    lipo.setCapacity(BATTERY_CAPACITY);
    }
    
    void printBatteryStats ()
    {
    //从 BQ27441-G1A unsigned
    int SoC 读取电池统计信息= Lipo.soc ();//读取充电状态(%)
    unsigned int voltage = Lipo.voltage ();//读取电池电压(mV)
    int current = Lipo.current (AVG);//读取平均电流(
    lipo.capacity(FULL);) fullacity = //读取完整容量(mAh)
    无符号整型容量= lipo.capacity(REMAIN);//读取剩余容量(mAh)
    int 功率= libpo.power ();//读取平均功耗(mW)
    int 运行状况= libpo.SOH();//读取运行状况(%)
    
    //现在打印出以下值:
    string toprint = String (SoC)+"%|";
    toprint +=字符串(伏特)+" mV |";
    toprint +=字符串(电流)+" mA |";
    toprint +=字符串(容量)+"/";
    toprint +=字符串(fullCapacity)+" mAh |";
    toprint +=字符串(功率)+" mW |";
    toprint +=字符串(运行状况)+"
    
    serial.println (toprint);
    }
    
    void setup()
    {
    Serial.begin(115200);
    setupBQ27441();
    }
    
    void loop()
    {
    printBatteryStats ();
    delay (1000);
    } 

    请帮助。

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否会降低 VDD 上的电容? 电量监测计是否完全由 VDD 振荡供电、如您所示? 如果是、则不应进行通信。 您还需要校准测量仪表、然后才能准确读取值。

    我们无法帮助调试代码示例、因为每个库中 I2C 的函数不同。 您可以查看监测计通信应用手册和我们的 Linux 驱动程序的示例代码。

    www.ti.com/.../slua801

    www.ti.com/.../BQ27XXXSW-LINUX

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、电容减小。

    这是在另一个电路板上完成的、VDD 不会振荡。

    我将检查示例代码并恢复。

    谢谢、此致、

    P.Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD 是否在同一电路板上以减小的电容振荡?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢、问题已得到解决。

    VDD 稳定在1.8V。

    谢谢、此致、

    P.Akhil。