This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:作为升压转换器电源的 MC33063A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967648/mc33063a-mc33063a-as-boost-converter-power-supply

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件:TPS61175

目前、我在我们的应用中将 MC33063电源稳压器 IC 用作5V 直流至24V 直流电源的升压转换器、其 O/P 负载电流为0.3A。 当我们将 IC 加载到0.15A 以上时、MC33063的 O/P 电压会降至14V 直流电压。 我们无法实现满负载电流。

请告诉我我们是否需要使用外部开关?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirubakar、

    此器件在5V 输入至24V 输出范围内不支持0.3A 输出电流。 您需要 TPS61175等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jasper 提供的信息...

    那么、可以在 IC 中加载的最大负载电流是多少?

    此致、

    Kirubakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kirubakar、

    最大电流应为100mA 电平。 R1应将峰值电流限制在1.5A 以下。