请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC33063A 主题中讨论的其他器件:TPS61175
目前、我在我们的应用中将 MC33063电源稳压器 IC 用作5V 直流至24V 直流电源的升压转换器、其 O/P 负载电流为0.3A。 当我们将 IC 加载到0.15A 以上时、MC33063的 O/P 电压会降至14V 直流电压。 我们无法实现满负载电流。
请告诉我我们是否需要使用外部开关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.