This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641异常烧写

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92641EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967088/tps92641-tps92641-abnormal-burn

器件型号:TPS92641

你好。这是我的 SCH。 输入63V..OUTPUT 48V、3.7A。蓝色波形为 SW。 黄色波是 LED 电流。

:1 μ A 当 LED 电流为3A 时,波形 正常。当电流增加到上图时,SW 波形异常。

:2 μ F 当输出电容 C4被移除时、芯片和 MOS 管在系统上电后被烧断。 是否需要添加输出电容器?

:3 μ s 如果波形异常、我将 R5\R6更改为0.1r、0.11r 和0.12r、但电流不会增加。 情况如何? 我使用的是圆形电感器、它是否与此相关?

我已经烧毁了5个 TPS92641、请帮我、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SW 波形、我不理解为什么该波形出现 。在本例中。 我减小 R5/R6、但 LED 电流不 会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       输出电容器用于降低输出电流纹波、请勿移除此纹波。 您是否使用过另一个电感器? 由于该器件已用于大电流应用、我想可能会有一些误差。

    BR
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92641的电流采样方法不是差分的。 使用大电流时是否会产生干扰效应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      不、不是这个原因、您是否尝试过另一个电感器? 您还可以尝试使用另一个更高的开关频率。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改了不同的电感。 如果电流大于2.2a、则波形将异常、然后 MOS 将被烧断。 MOS 被移除、上电、HG 和 LG 的波形被测量。 发现 LG 具有波形、而 HG 始终约为5V。 我想知道 MOS 未焊接时 HG 和 LG 的波形。 如果发现 LG 具有波形、而 HG 始终约为5V、如何进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      当 MOSFET 未焊接时、HG 将保持高电平、因为有一个引导电容器充电路径会为其充电。 您是否试用过高功率 MOSFET? 您也可以尝试使用我们的 TPS92641EVM。

    BR

    肖恩