你好。这是我的 SCH。 输入63V..OUTPUT 48V、3.7A。蓝色波形为 SW。 黄色波是 LED 电流。
:1 μ A 当 LED 电流为3A 时,波形 正常。当电流增加到上图时,SW 波形异常。
:2 μ F 当输出电容 C4被移除时、芯片和 MOS 管在系统上电后被烧断。 是否需要添加输出电容器?
:3 μ s 如果波形异常、我将 R5\R6更改为0.1r、0.11r 和0.12r、但电流不会增加。 情况如何? 我使用的是圆形电感器、它是否与此相关?
我已经烧毁了5个 TPS92641、请帮我、非常感谢!