This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:具有 D+和 D-连接的 USB

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966986/bq24032a-usb-with-d-and-d--connections

器件型号:BQ24032A

您好!

我正在处理一个项目、其中系统需要同时由 AC 和 USB 供电(一次一个电源)。 USB 端口也将具有串行通信。 如果 D+和 D-引脚连接到 FTDI 芯片并由 BQ24032A 供电、是否会有任何问题(在电源和通信方面)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    我相信在沟通方面不会有任何问题。 只要 FTDI 230的流耗对于 BQ24032A 来说足够低、我认为这不是一个问题。  

    只有当电流消耗导致输出下降到足以使电池补充电流不足的程度时、电源才会出现问题。 如果电流消耗较低、则不会出现前面提到的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    我从充电器侧看不到任何问题。 您可能需要查阅 FTDI 文档、了解3.3V 电源时序以及有关其可用时间的任何限制。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的建议。 我将查看数据表。

    此致

    Ashok