This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:Sch 回顾

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966471/tlc5941-sch-review

器件型号:TLC5941

你(们)好

请帮助检查 SCH、是否有任何问题?

产品始终损坏1%、无法找到原因

每个通道使用的最大电流为26mA、

感谢!e2e.ti.com/.../SCH_2D00_WM_5F00_LOGO_5F00_20181010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我认为 TLC5941器件的原理图是可以的。 您能否帮助更详细地描述损坏、例如什么现象和哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TLC5941安装在整个车辆的标识灯上、可控制5个 RGB 灯。

    在4S 店交回的时候、发现 OEM 销售的汽车中有大约0.05%发生故障。

    故障器件的故障现象如下:在 PCB 板通电后、指示灯闪烁一段时间、然后指示灯熄灭。 测量 TLC5941、所有 OUT 引脚无输出。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您能否帮助测量 IREF 引脚? 请执行 A-B-A 交换测试以确定 IC 损坏的位置。 如果确认 TLC5941已损坏、您可以联系当地的 TI FAE 以进行进一步的故障分析。