This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何从负输入生成正电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967069/how-to-generate-positive-power-from-negative-input

主题中讨论的其他器件:TPS61170

大家好、

我们是否有任何可以从负输入产生正电源的电源解决方案、例如、输入为-12V、输出为5V、电流要求为0.2A、我知道隔离式电源可以满足这一要求、 `s 这对于客户来说太复杂了、因此我想知道我们是否有简单的非隔离式解决方案。

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sunny

    抱歉、我们的团队没有负面的解决方案。

    此致

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny  

    从拓扑来看、升压转换器似乎可以满足您的应用需求。  

    建议您联系 BOOST 产品线进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    有关  此应用的工作原理、请参阅此应用手册 www.ti.com/.../snva740.pdf。 将 IC 替换为 TPS61170并减少输出电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    这是一个`s 的解决方案、非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀  

    Q1和 Q2的优势是什么?  

    我看到描述:"在这个设计中使用两个晶体管的优势在于基极-发射极二极管电压可以大部分为零、并且输出可以更加精确。 "  

    为什么 Vout 更准确?  

    可以使用电阻分压器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

    Q1和 Q2充当电平转换器来感应输出电压、因为器件的 GND 引脚现在为-12V。  

    除非-12V 输入非常稳定、否则电阻分压器不工作、例如变化仅为+-1%  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀  

    稍微了解一下。  

    感谢您的回复。