This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计算器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967413/calculator-for-tps5139x

主题中讨论的其他器件:TPS51397TPS51397A

大家好、

我们是否有 TPS5139x 的计算器(Excel 文件)?

客户希望我们评估纹波或其他参数。   

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要求哪一部分?  是 TPS51397吗?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您能否为我提供 TPS5139x 系列的所有计算器?

    如果将来我需要查看相关的原理图、

    谢谢你。

    此致

    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    赵丽生将为您 提供计算器方面的帮助。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    很抱歉、我们没有这些系列计算器。 您可以参阅数据表中每个器件的建议表。 如果您在根据数据表查看 SCH 时仍然不确定、您可以向我发送电子邮件以供将来查看。

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    对于 D-CAP3模式 TPS5139X 系列、目前还没有提供 Excel 计算器。

    在数据表中、我们提供了建议的组件值、以帮助验证组件选择。 如果客户希望选择一些不符合推荐值限制的组件或希望评估性能、对于 TI.com 上发布的 TPS51397A、您可以使用 Webench 工具或 PSpice 模型来检查性能。 对于 TI.com 上未发布的其他器件、您可以直接将原理图发送给我(andrew-xiong@ti.com)或 Lishuang (lishuang_zhao@ti.com)进行检查。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持和响应!

    此致

    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我不知道触发了什么设置、但我无法选择"TI 认为已解决"来关闭此主题。 您能帮助单击"已解决"按钮以将其关闭吗?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我找不到任何"已解决"按钮、

    现在、我只需设置 "Thread Status=> Closed (线程状态=>已关闭)"。

    此致

    Evan