This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630用作反相直流/直流转换器

Guru**** 2530550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967365/lmr33630-lmr33630-work-as-invert-dc-dc

器件型号:LMR33630

大家好、

当我在 WEBENCH 中进行仿真时、我们的客户需要一个反相直流/直流(12V 至-12V@1A)、并获得了如下设计:

问题是:为什么 需要在输出端添加一个小二极管(D1)?

该二极管是 DB2S31600L、`s 仅为100mA 的二极管、我们必须添加该二极管吗?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、  

    二极管不是必需的、但有助于在启动期间防止输出电压上升。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    `s 感谢您的评论、非常清楚、您是否会帮助分享此图的文档?

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    以下是应用手册:  

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢。

    此致、Sunny