This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:移除适配器后、VIN 保持高电平

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963829/bq21040-vin-remains-high-after-adapter-removed

器件型号:BQ21040

我在数据表中有一个板作为典型应用。

一切都很好,但是

我正在尝试检测充电器何时连接(Vin 变为高电平)、因此我已使用下拉电阻器(100k)将微控制器的输入引脚连接到 Vin。

我注意到一种奇怪的行为、当电池放电时 Vin 为低电平、而当我插入充电器时 Vin 为高电平

当我拔下充电器时、Vin 保持高电平(大约比电池电压低0.6V)、直到电池电压低于3.5ish V

我已经尝试从 Vin 拉电流、并使其在负载为25mA 时可靠地变为0V。

我缺少什么吗?

此致、

Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gialuca、

    您是否能够提供您所看到的行为的波形? 当您拆下充电器并看到电池从高电平转换到低电平0.6时、VIN 的波形会有所帮助。 只需确认一下、您是否还能够为电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我确认电池已充电、CHG 的行为符合预期。

    这是移除充电器电缆时 Vin 与 Vout 的波形

    Vin vs Vout

    如果我与我得到的输入端子并联一个200R 电阻器

    Vin vs Vout 200R

    我尝试过不同的 Cin 和 Cout (1uF in 和1uF out、2uF in 2.2uF out)。

    将输入上的负载除以白色、没有任何变化;

    在输入侧和负载上具有更大的电容时、放电时间会增加、但行为保持不变。

    我还在输入侧使用了不同的负载、可靠地"关闭" Vin 的最小值为25mA。

    谢谢你

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    我知道您说过您遵循了应用原理图、但您能否共享您的原理图? 如果您尝试使用其他电源为 IN 引脚供电、是否会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony!

    是的,如果我使用工作台电源或 USB 电池组或 USB 插头充电器之一,也会这样做。。

    如果我的电池绝对没有连接负载、VIN 不会高电平...

    一旦我为微控制器板(它也包含一个高功率 LED)加电、那么这个问题就会出现在几 mA 到700+mA 之间

    谢谢、

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    非常好、感谢原理图。 有趣的是、拔下负载时、您可以共享输入和输出的电压波形吗? 我还注意到、您将微控制器输入连接到 VIN 引脚、您是否可以尝试从该特定连接中再次移除 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony!

    微控制器与我第一次遇到问题时的 Vin 线路分离(以排除程序或微控制器本身可能出现的错误)...

    我必须自行纠正、如果负载是纯阻性的、Vin 不会挂起。

    因此、我检查了更好的 Vout

    这是问题吗? 这种使 Vin 保持高电平的300Hz 400mV 纹波?

    谢谢、

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    [引用 user="Gianluca Biondi"]我必须自行纠正,如果负载是纯阻性的,Vin 不会挂起。

    [引用用户="Gianluca Biondi"]微控制器与我第一次遇到问题时的 Vin 线路分开(以排除程序或微控制器本身可能出现的错误)...

    有趣。 那么、要检查一下、这仅在 VIN 被移除、电池电压高于3.5V 时发生、而在微控制器被连接时发生?

    发送的映像看起来太快、如果每个分段为1.00ms、则无法成为电池检测例程、但在输出端似乎也存在问题。 您是否已检查此板上的短路情况? 输入端似乎有一个奇数电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony!

    [引用用户="Anthony P Pham"]

    有趣。 那么、要检查一下、这仅在 VIN 被移除、电池电压高于3.5V 时发生、而在微控制器被连接时发生?

    [/报价]

    是的、这是正确的(电池必须高于3.6V 才能发生这种情况)。 微控制器必须为高功率 LED (3W LED)生成 PWM、以使 Vin 保持高电平。

    如果微控制器运行的是低功耗的东西(状态 LED)、则不会造成问题。

    [引用用户="Anthony P Pham"]

    发送的图像看起来太快、如果是1.00ms、则无法作为电池检测例程

    [/报价]

    该图显示了当我调光 LED 时电池电压的波动、我猜测这些波动是导致的...

    我尝试更改频率、在20Hz 时工作、76Hz 及更高频率的工作方式如注释所示(Vin 保持高电平)...


    [引用用户="Anthony P Pham"]

    您是否已检查此板上的短路情况? 输入端似乎有一个奇数电容。

    [/报价]

    电路板的运行方式如预期、一切正常、电源消耗或中断没有异常、因此我倾向于排除短路。

    我已经签入了 Cin、1uF……


    谢谢你

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、  

    听起来很像 LED 的 PWM 控制怀疑 VIN 为高电平。 是否可以查看原理图的微控制器部分以了解其如何连接到充电器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony!

    我已经附加了原理图的其余部分!

    e2e.ti.com/.../schema_5F00_main.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    我看不到任何会导致 IN 波形保持高电平的未决问题、除非其他组件保持高电压。 如果可能、请查看哪个 IC 实际上会导致其保持开启状态(即保持 AVR ISP 处于关闭状态、并查看中是否保持高电平)。