This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:BQ24045充电问题

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965832/bq24045-bq24045-charging-problem

器件型号:BQ24045

您好 TI,团队

由于结构问题、电池端距 BQ24045 OUT 引脚约22cm。 当电池电压为3.8V 时、插入 USB 进行充电、您会发现有充电电流、但充电8引脚显示高阻抗状态。 7分钟后、充电电流正常、6引脚输出通常为低电平。 是否出现以下异常波形? 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的波形看起来是电池检测例程。 器件似乎在检测电池时遇到问题、直到标记7分钟为止。 我们建议电池尽可能靠近器件、以缓解这种可能的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony,

    是否有具有线性补偿的充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述线性补偿吗? 我将看到是否有一个器件可能符合您所寻找的规格或功能。