This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3875:耦合电容器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967729/lp3875-coupling-capacitor

器件型号:LP3875

我需要在我的设计中使用5V 和3.3V 电源。 我使用 lm7805从24V 生成5V 电压、使用 lp3875从5V 生成3.3V 电压。 lp3875需要10uF 的输入电容、而 lm7805需要0.1uF 的输出电容。 那么、我应该安装2个具有给定值的电容器吗? 还是应该安装一个具有某种推荐值的单个电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、  

    对于 LM7805、建议至少具有0.1uF 的电容、并且该电容需要尽可能靠近输出引脚。 添加一个额外的电容器不会造成伤害、因此我建议在 LP3875的输入附近再增加一个10uF 的电容器。  

    此致、  
    Jason Song