Other Parts Discussed in Thread: LP3875
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3875 我需要在我的设计中使用5V 和3.3V 电源。 我使用 lm7805从24V 生成5V 电压、使用 lp3875从5V 生成3.3V 电压。 lp3875需要10uF 的输入电容、而 lm7805需要0.1uF 的输出电容。 那么、我应该安装2个具有给定值的电容器吗? 还是应该安装一个具有某种推荐值的单个电容器?