This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关短路保护的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967569/tps2121-question-about-short-circuit-protection

器件型号:TPS2121

你(们)好  

数据表中提到短路保护 IOCP = 2.4* ILM

但是下图显示的输出电流钳制在 ILM 1.65A、并且未达到 IOCP = 2.4* ILM。  

如何解释以下结果?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、  

    这看起来是 TPS2121完全正确的操作、它限制为71.5k 电阻器设置的正确 ILM 值。

    我认为您没有看到输出跳转至 IOCP = 2.4* ILM 的原因可能是示波器设置为(100kS/s)的采样率较低

    OCP 保护实际上会在<1us 内做出反应并将电流限制回 ILM。 如果每10us 采集一次样本、则示波器无法捕获 IOCP=2.4*ILM 峰值。

    请通过将点数增加到1M 或更大来提高 Acquire (采集)菜单中范围的采样率、例如、我认为这应该可以解决问题。  

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    最好

    Dimitri