This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:当 VEN 高于 VIN 时、TVL75733卡滞

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967479/tlv757p-tvl75733-is-stuck-when-ven-is-higher-than-vin

器件型号:TLV757P

你好。

当 EN 引脚电压高于 IN 电压时会出现问题。

简要介绍了我的系统、VIN 是锂聚合物电池(3.0~4.2V)、VEN 连接到 Vbatt (3.0~4.2V)或外部 USB 电源(大约5.0V)。

TLV75733通常工作良好。 但是、当 USB 电源连接到 EN 引脚、而电池电压非常低时、会出现此问题。 当电池电压正常时、它工作良好。

TLV75733在出现此问题时断开 VIN 后才能工作。

数据表中未提及。 VEN 应该低于 VIN?

如果您需要有关我的电路的更多信息、请告诉我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wonjae Kim、  

     在数据表(第13页顶部)的第7.3.2节"启用"(EN)中、它讨论了使能电压高于输入电压将如何增加流入使能引脚的电流-请参阅下面的图24。 您的应用中的电池可能无法提供由使能引脚消耗的电流。

    潜在的解决方案是在 VIN 变为高电平或将 EN 绑定到 VIN 后打开使能端。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    它需要对我的系统进行更详细的解释。

    锂聚合物电池容量为2500mA、这就足够了。

    在我的系统中启用稳压器有2种方法。
    1) 1)外部 USB 电源连接
    2) 2)当物理开关打开时、V_batt 通过内部电路连接到 EN 引脚。

    稳压器在正常情况下以两种方式都能正常工作。
    但是、当电池电压非常低(3.0V 或更低)时、会出现此问题。
    1)稳压器处于关闭状态 VIN (引脚6)连接到 V_batt (3.0V)。
    2) 2)我连接 USB 电源和 EN (引脚4)引脚 RISE 5V。
    3) 3)稳压器不工作、且卡死。
    4) 4)断开 USB 电源和开启开关不工作
    5) 5)从 VIN (引脚6)释放电池并进行连接后、它再次工作。

    此问题仅在使用 USB 电源时发生。 开关使能端工作良好。
    此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Wonjae Kim、  

    如果看不到您的使能引脚上发生的情况的示波器截图、我将无法给出确切的答案。  

    我能够在 USB 端口供电电子设备应用手册中参考的白皮书中找到有关通过 USB 为设备供电的一些信息。  《通用串行总线规范修订版本2.0 》文档、 在第150页图7-29中显示了 USB 端口是如何打开的以及连接时序事件是如何显示的。  

    看起来 EN 信号实际上可能在高于10kHz 的频率下切换,数据表显示:“如果 EN 被驱动至高于 VIN 的电压,请将 EN 上的频率限制在10kHz 以下”。

    如果确实出现这种情况、您可以尝试向 USB 启用连接添加 RC 延迟。  

    最棒的

    Juliette