你好。
当 EN 引脚电压高于 IN 电压时会出现问题。
简要介绍了我的系统、VIN 是锂聚合物电池(3.0~4.2V)、VEN 连接到 Vbatt (3.0~4.2V)或外部 USB 电源(大约5.0V)。
TLV75733通常工作良好。 但是、当 USB 电源连接到 EN 引脚、而电池电压非常低时、会出现此问题。 当电池电压正常时、它工作良好。
TLV75733在出现此问题时断开 VIN 后才能工作。
数据表中未提及。 VEN 应该低于 VIN?
如果您需要有关我的电路的更多信息、请告诉我。
提前感谢。