This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关低占用空间 PMIC 的建议

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP87564-Q1, TPS65400, TPS6521815, TPS65262-2, TPS6593-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967027/need-suggestions-on-low-footprint-pmic

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0LP87564-Q1TPS65400TPS6521815TPS65262-2TPS6593-Q1TPS6594-Q1

根据我的摄像头要求、由于过时、我一直使用来自不同 OEM 的 PMIC、我正在寻找替代产品。

我在 TI 站点上花了这么多时间进行筛选,但无法确定最佳的筛选条件,以下是要求,请提供帮助

CH1:1V/3A

通道2:1.35V/2A

通道3:3.3V/2.5A

CH4:1.8V/2.5A

Ch5 (开关):300-500mA

通道6:RTC 为3.1V/200mA

PMIC 中降压转换器的开关频率为1.5MHz

最小输入:4V、最大输入电压6V、标称电压5V

如果它具有内部序列发生器,则更好的做法是,如果不存在内置序列发生器,我将填充外部序列发生器。

(我的建议是、如果我们有适用于 PMIC 的 WEBENCH 工具、那就更好了)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daram 先生、

     我想为 LP8758-E0提供一个选项;它具有4个降压输出、 并具有序列发生器和 OTP 设置电压(一次性可编程);它没有 ch5和6;它需要最小的业务尺寸才能启动新的 OTP。 如果您认为对您的项目有好处、请联系您的 TI 当地销售人员以开始该流程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    Phil 请我再看一下、以防他忽视任何事情。

    如前所述、LP8758-E0具有4个高电流降压和5V 输入、但未命中负载开关和 RTC 电源、用户无法编程。 LP87564-Q1的情况类似、但如果更可取、则采用 QFN 封装。 TPS65400是硬件可配置的4个降压转换器、但仍然缺少负载开关和 RTC。

    TPS6521815是用户可编程的、可支持 RTC、但降压电流电平低于请求的电平。

    TPS65262-2可通过硬件进行配置、但导通电流略低、同时缺少降压转换器、LDO 和无定序功能。

    最后、没有功能安全的用户可配置版本 TPS6594-Q1 TPS6593-Q1预计在1月底之前在网上发布、虽然这是一个有点过分的选择、但仍有可能支持这一需求。