This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:USB 主机/充电端口检测就绪

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967666/bq25790-usb-host-charging-port-detection-ready

器件型号:BQ25790

 相关信息、请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/959057/3543576

我需要通过 USB 数据引脚进行充电器检测。 但是、CPU 使用相同的 USB 引脚。 CPU 可以断电、因此需要多路复用 USB 引脚。

我添加了一个 USB2.0 HS 兼容多路复用器。默认情况下、USB 数据引脚连接到充电器 IC。 在 BQ25790 USB 主机/充电端口检测准备就绪后、我需要控制多路复用器将数据引脚连接到 CPU。
PG 信号是否与 USB 主机/充电端口检测相关、或仅与电压检测相关?
我的前题答案是 BQ25790最多需要2秒 进行检测。 我可以使用某种类型的计时器电路、但最好是使用来自 BQ25790 IC 的 PG 或其他信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pasi、

    当找到有效的5V 电源时、/PG 信号变为低电平。  之后 D+/D-通信继续、尤其是在启用 HVDCP 检测的情况下。 您能否结合使用/PG 和/INT 引脚来确定何时读取寄存器1D 中充电器的 DPDM 状态寄存器位?  这肯定会告诉您。  当 HVDPC 检测被禁用时、USB1.2 D+/D-完成通常是/PG 变为低电平之后的下一个/INT 脉冲、假定没有其他事件触发器/INT 或者主机软件已经屏蔽了所有其他/INT。 当 HVDPC 检测被启用时、D+/D-完成为  /PG 变为低电平后的第3个或第4个/INT 脉冲、假定没有其它事件触发器/INT 或者主机软件已经屏蔽了所有其它/INT。  

    此致、

    Jeff