This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350在 SDA 和 SCL 上添加了2个 NMOS

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967633/bq78350-bq78350-add-2-nmos-on-sda-and-scl

器件型号:BQ78350

你(们)好  

客户希望 在通信线路上添加两个高压 NMOS 管。 向通信端口添加5V TVS 管。 通过这种方法、可以减少自消耗、是否可行?  

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我假设总线的上拉电压偏右、这是正确的吗?  然后需要小心、它们会获得足够的电压、这些电压会传递到器件(我认为这是在图的左侧)。  例如、如果总线上拉电压为3.3V、那么如果 DOUT 也以3.3V 电平驱动、则从右侧的电压到左侧的电压将有 Vgs=Vth 压降。  根据 NExperia 数据表、2N7002晶体管的 Vth 最大值= 2.5V、这意味着器件可能只有~0.8V 电压。  当电流非常低时、实际的亚阈值运行将允许更高的电压、这是器件未下拉引脚时的预期电压。  如果它们能够以5V 或更高的电压驱动 DOUT、那么它将更加稳健。

    谢谢、

    Terry