请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 你(们)好
客户希望 在通信线路上添加两个高压 NMOS 管。 向通信端口添加5V TVS 管。 通过这种方法、可以减少自消耗、是否可行?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户希望 在通信线路上添加两个高压 NMOS 管。 向通信端口添加5V TVS 管。 通过这种方法、可以减少自消耗、是否可行?
谢谢
星号
尊敬的 Star:
我假设总线的上拉电压偏右、这是正确的吗? 然后需要小心、它们会获得足够的电压、这些电压会传递到器件(我认为这是在图的左侧)。 例如、如果总线上拉电压为3.3V、那么如果 DOUT 也以3.3V 电平驱动、则从右侧的电压到左侧的电压将有 Vgs=Vth 压降。 根据 NExperia 数据表、2N7002晶体管的 Vth 最大值= 2.5V、这意味着器件可能只有~0.8V 电压。 当电流非常低时、实际的亚阈值运行将允许更高的电压、这是器件未下拉引脚时的预期电压。 如果它们能够以5V 或更高的电压驱动 DOUT、那么它将更加稳健。
谢谢、
Terry