This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:经测试的升压电路中的电压未升压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, TPS61288, TPS61088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965773/lm3488-voltage-not-boosting-in-tested-boost-circuit

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: TPS61288TPS61088

LM3488用于将6-8.4V 输入升压至12V。 我们之前的板中也使用了相同的设计、并且工作正常。 在当前电路板中、元件的放置方式相似。 VFB 仅为0.7V。 但 IC 不会提高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    您是否在多个电路板中看到过类似的行为? 请排除焊接问题。

    我建议为您的应用使用完全集成的升压转换器、效率和解决方案尺寸将会更好。 此应用的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在多个电路板上观察到了同样的情况。 我们使用将6-8.4V 升压至12V 2.1A。

    我们观察到 MOSFET 始终开启、过流保护在0.3V 时触发。 我们将检查 LM3488是否使 MOSFET 始终保持导通或 MOSFET 已损坏。

    如果有其他 IC 解决方案、我们将随时为您服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    感谢您提供相关信息。 我建议使用 TPS61288。 请查看此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有其他可供生产的更高产量的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    另一种解决方案是 TPS61088。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5157RTE 是否是选择的理想选择? ( XLM5157QRTERQ1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    它可能起作用、但我认为这不是一个好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有低成本的替代方案或解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    TPS61288应该是最适合此应用的解决方案。