This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:备份状态下的功耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65930, DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967257/tps65930-power-consumption-in-backup-state

器件型号:TPS65930
主题中讨论的其他器件: DM3730

大家好、我想重提一下使用 DM3730和 TPS65930的旧设计。  TI 文档 SWCA025指示:

"为了降低备份状态下的功耗、软件可以通过设置 CFG_BOOT CK32K_LOWPWR_EN 将32kHz 时钟配置为低功耗模式..."

数据表(SWCS037I)显示了备份中的"典型"功耗为7.2uW、但并未显示任何有关"低功耗"32kHz 时钟模式的信息。

是否有人知道这两种模式(在备份状态)之间的功耗差异?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    很遗憾、我没有这些信息。 这是一个支持有限的传统器件、因此我们仅限于使用数据表和 TRM 中的信息。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Layne、明白了。

    只需留下一些信息、以防其他人遇到这种情况...

    我在备份状态下对从电池流出的电流进行了一些粗略测量。  当 CFG_BOOT:CK32K_LOWPWR_EN 位被清零时、电流大约为3uA;置位时、电流略小于1uA。  我没有深入探究尝试和了解哪些函数可能发生了变化、但从宏观角度来看、系统功能似乎不会受到影响。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    感谢您为该器件的其他用户提供此信息。 在这种情况下、我们始终非常感谢您提供宝贵的反馈。

    此致、

    Layne J