This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器建议

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962692/led-driver-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS61500TPS61169

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1641.Display.pdf  

您好!

我想知道最大数量 该驱动程序可以支持的 LED 数量。 我的显示屏具有11个串联 LED、其中4个并联 LED、因此总共有44个 LED。

显示零件号  是 OSD101T3762-81TS、并且连接了内部电路。

此致、

Bhagavath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

      电源电压如何? 从功率规格的角度来看、我认为 TPS61500是一个不错的选择。 当然、如果您可以提供如下所示的更多详细要求:

      1.电源电压范围?

      2.调光要求?  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的快速回答。

    我已附上显示屏的完整数据表。 请建议驾驶员是否可以使用此显示屏背光。 调光要求不是主要问题。

    此致、

    Kumara Bhagavathe2e.ti.com/.../OSD101T3762_2D00_81TS.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

       我仍然建议首先使用 TPS61500、但您仍然没有提供电源电压范围。 如果您能确保这对我来说会更有帮助、从而为您提供更合适的器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    LED 驱动器的电源输入为5V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumara、

       TPS61169将是另一种成本优化型选项。 但 TPS61500具有更好的热性能。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Kumara Bhagavath