This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:电流限制低于2A

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967476/tps25925-current-limit-lower-than-2a

器件型号:TPS25925

您好!

根据数据表、电流限制为2A~5A。

根据公式、如果我使用 RLIM=24.9k Ω、则获得1.45A 电流限制。

我的问题是、我能否设置电子保险丝的电流限制1.45A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    电流限制的精度随工艺、电压和温度的变化而变化。 2A-5A 的电流限制值的容差为15%,非常精确,推荐使用。  

    您可以选择 RILIM 24.9k Ω 来获得1.45A 的电流限制、但其容差大约为20-30%、这对于您的系统而言可能是不可接受的。

    请参阅此图以了解更多信息:

       

    此致

    Kunal Goel