This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:如何启用 REG0配置与放大器;REG12配置使能寄存器以获取 BQ76942EVM 板上 REG1与放大器的电压;REG2引脚

Guru**** 2587275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967158/bq76942evm-how-to-enabled-the-reg0-config-reg12-config-enable-register-to-get-the-voltage-at-reg1-reg2-pin-on-bq76942evm-board

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942BQ76952

尊敬的 TI 论坛团队:

目前我正在使用 TI BQ76942 EVM 板。  我 通过 I2C 协议将此(BQ76942 EVM)器件与 Renesas RL78/F13 (R5F10BGE) LQFP-48引脚微控制器进行通信

现在、我可以与该器件与我们 的 RL78/F13 (R5F10BGE)微控制器进行通信。  

我还可以读取/写入以下参数:-

1:电池电压读数完成。  

2.电池电流读数已完成。

3.已完成制造地址读取。

4.设备 ID 读取完成。

5.读/写使能保护 A:已完成。

6.能够打开/关闭充电/放电 MOSFET。

我的问题:-这些以上活动使用我们的源代码顺利完成。 但是、当我尝试启用"REG0配置启用"和"REG12配置启用"寄存器时

使用相同的源代码和命令序列与  BQ76942数据表中提到的启用两个寄存器的操作相同、尽管我没有能力启用 REG1和 REG2寄存器以获取该引脚上的电压、但我们也这样做、原因是什么?

REG0配置使能命令及其通过 I2C 协议发送的序列

//--REG0配置启用:地址=0x921B,数据=0x01 (REG0_EN 位=1)  [RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| REG0_EN]
TXbuff [0]= 0x3E;
TXbuff [1]=0x1B;
TXbuff [2]=0x92;
TXbuff [3]=0x01;//(REG0_EN 位=1

//--Command Sending Sequence over I2C

StartCondition ();/*开始条件*/
RET=字节写入(0x10);
RET=字节写入(TXbuff [0]);
RET=字节写入(TXbuff [1]);
RET=字节写入(TXbuff [2]);
RET=字节写入(TXbuff [3]);
StopCondition();


REG12配置使能命令及其通过 I2C 协议发送的序列

//--REG12配置使能= 3.3V、地址=0x921A、数据=0xDD [REG2V_2| REG2V_1| REG2V_0| REG2_EN| REG1V_2| REG1V_1| REG1V_0| REG1_EN]
TXbuff [4]=0x3E;
TXbuff [5]= 0x1A;
TXbuff [6]= 0x92;
TXbuff[7]= 0xDD;

StartCondition();
RET=字节写入(0x10);
RET=字节写入(TXbuff [4]);
RET=字节写入(TXbuff [5]);
RET=字节写入(TXbuff [6]);
RET=字节写入(TXbuff [7]);
StopCondition();

结果:-当我发送上述命令及其序列、但 REG1和 REG2未启用时(即、我们在此引脚上不会获得电压)。

注:-1. 我们的源代码适用于其他参数读取/写入。  

      2.我对命令及其顺序有疑问,所以请告诉我哪里出错了?

        或者、我应该如何在 EVL 板上的 REG1和 REG2引脚上生成/调用电压?

请参阅通过逻辑分析仪捕捉的数据:- 1.  捕获 REG0配置使能数据

 

                                                 

捕获 REG12配置使能数据

///---------------------------------------------------------
//--REG0配置启用:地址=0x921B,数据=0x01 (REG0_EN 位=1)[RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| REG0_EN]
TXbuff[0]=0x3E;
TXbuff[1]=0x1B;
TXbuff[2]=0x92;
TXbuff[3]=0x01;

//--REG12配置使能= 3.3V、地址=0x921A、数据=0xDD [REG2V_1TXG2V_1|REG2V|REG2V=0x2V|REG1|REG1|REG2V|REG2V||REG2V|REG2V|0|[TXG1|REG2V||REG1|REG1|REG2V||REG1|REG2V||REG|REG2V|REG|REG1|REG|REG2V||REG1|







StartConret ();//开始条件*/
ret=ByteWrite (0x10);
ret=ByteWrite (TXbu[0]);
ret=ByteWrite (TXbuff [1]);
ret=ByteWrite (TXbuff [2]);buff
=ByteWrite (TXbuff [3]);
StopCondition ();
delay (80000);delay (80000);

StartCondition ();
ret=ByteWrite (0x10);
ret=ByteWrite (TXbuff [4]);
RET=字节写入(TXbuff [5]);
RET=字节写入(TXbuff [6]);
RET=字节写入(TXbuff [7]);
StopCondition ();
延迟(80000);延迟(80000);
}//-----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    我看不到您已经将校验和和长度写入0x60和0x61、在您在传输缓冲区(0x40到0x5F)中提供的数据被器件接受和使用之前、这些是必需的。  请参阅 bq76952 TRM 中的以下 snip (它们在这方面的运行方式相同):

    谢谢、


    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Terry!!!!!

    问题得到解决。

    此致!!!

    Pankaj Kumar