请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C42 Thread 中讨论的其他器件:TL431
工具/软件:WEBENCH设计工具
各位专家:
我正在设计具有以下规格的反激式转换器。
输入电压:18V 至36V
Vo:24V @ 1.2A
数据表显示了串联的 R 和 C、两者都与另一个 C 并联。但 Webench 生成了 RC 并联、并与另一个 C 串联。这是正确的? 附加图像供参考。
1:Webench
2:数据表:
此致
Vishal