This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C42:补偿电容器的位置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966310/webench-tools-ucc28c42-position-of-compensation-capacitor

器件型号:UCC28C42
Thread 中讨论的其他器件:TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家:

我正在设计具有以下规格的反激式转换器。

输入电压:18V 至36V

Vo:24V @ 1.2A

数据表显示了串联的 R 和 C、两者都与另一个 C 并联。但 Webench 生成了 RC 并联、并与另一个 C 串联。这是正确的? 附加图像供参考。

1:Webench

2:数据表:

此致

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vishal

    在此感谢您关注 TI。 我很乐意将您的请求发送给相应的团队以提供支持。 请注意、支持此设备的团队在美国、因此他们将因美国假日而延迟响应。 请在1月4日这一周内回复

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishel、

    感谢您在美国假日期间的耐心等待、感谢您关注 TI 电源管理 IC。 数据表示例中显示了补偿的正确实现方式。 下面是 SLUA671的链接 、其中给出了在 CMC DCM 反激式中将 TL431用作2类补偿器的直观说明。

    此致、

    Steve M