This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:二级保护选项。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966931/bq76952-secondary-protection-option

器件型号:BQ76952

我想知道 BQ76952的次级保护选项的推荐保险丝器件型号。 保险丝是否可以直接由 BQ76952的保险丝引脚控制、如下面的屏幕截图所示

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somya、

    保险丝部件号将随您选择的制造商和电池电压而变化。  有关信息、请与您的供应商联系。  熔丝引脚通常激活一个低侧 FET 来为熔丝激活提供电流。  有关概念、请参阅 BQ76952数据表图12-1。  数据表图16-3或 EVM 等原理图显示了驱动 LED 的 FET、因为它们不包含保险丝、因此可指示保险丝激活。  确保选择一个 FET、此 FET 将支持熔丝激活所需的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    感谢您的回答。

    如上面的屏幕截图所示、F1是一个保险丝、因此需要知道、当 BQ76952的保险丝引脚处于逻辑1时、Q12打开、即保险丝熔断、保险丝的引脚1是否会缩短至引脚2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somya、

    您的图片在帖子中丢失。  在 BQ76952EVM 用户指南第43页的下图中、 如果 BQ76952将保险丝引脚设置为高电平、则 Q12导通、如果安装了 F1、则会从引脚1处的电池或引脚3处的充电器(如果 FET 导通)汲取保险丝的引脚2中的电流。  保险丝将在电压和电流足够大的情况下打开。  请与保险丝供应商核实其特性。  示意图上显示的零部件号为"用力"编号。  该项目可能不适合您的特定应用。