This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMQ61460-Q1:最小输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1, LMQ61460, LMQ61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966414/webench-tools-lmq61460-q1-minimum-output-voltage

器件型号:LMQ61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LMQ61460

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

LMQ61460-Q1支持的最小输出电压是多少?  我还想了解一下 LMQ61460的相关信息、并期待这种情况相同。

Webench 提供的最小可能输出电压为2.85V、但 VFB 为1.0V、因此我不知道它为什么这么高。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我必须再次检查 WEBENCH 设计、但按照数据表规格、输出电压的最小建议工作范围应为1V、符合 第8.3节的要求。 但是、在1V 电压下、可能会出现一些临界情况、无法正常运行、因此我必须再次对此进行深入研究...

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    好的、请告诉我您发现了什么。

    在数据表中、有一条9.3.11行表示 RFBT 通常不小于10kOhm。  我想知道这是否与 webench 建议有关。  

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这也是我最初的想法。 我已联系 WEBENCH 支持成员以了解有关此方面的更多信息。

    请注意、假期休息可能会有一些延迟。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我已联系内部团队和前应用工程师。 如前所述、可能会产生1V 输出、但需要明显更大的输出电容。

    我建议为客户提供一个 LMQ61460EVM、以测试和验证此低输出电压条件。  

    此致、

    Jimmy