This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:减少 FB 纹波

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965013/lm5017-reduce-the-fb-ripple

器件型号:LM5017

你(们)好

当使用 LM5017作为下面的电路时、我发现 FB 引脚纹波在导通时间脉冲期间具有很大的尖峰。 是否有任何方法可以降低此类尖峰?

fsw 约为380kHz、输出电容为10uF 陶瓷电容、约为20-30 m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、  

    低值陶瓷电容器可有效降低高频纹波。 尝试在输出端再放置一个1uF 和100nF 电容器。

    此外、在测量纹波电压时、请确保为探头使用非常短的近耦合接地。 远距离接地线的电感将显示为高频噪声。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    关于"尝试在输出端放置一个额外的1uF 和100nF 电容器"、客户已在之后放置10nF 和两个4.7uF 电容器。 够了吗?

    此致

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    放置的电容器可能就足够了。 我不确定这些电容器的位置。 让他们尝试使用示波器的紧密、紧密耦合接地引线测量电容器上的纹波。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    我一段时间没有听到过。 希望这意味着这个问题得到解决。

    我将关闭此帖子。 如果需要、您可以响应并重新打开帖子。

    此致、Jason