This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161在测试过程中会产生火花/烧坏

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963334/lm5161-lm5161-sparks-burned-during-testing

器件型号:LM5161

你好,我的朋友。

请帮帮我。  

我使用 lm5161来设计一个输入(15V-75V)、输出为12V 的转换器。 在我组装好 PCB 后、我对其进行了测试。  引脚1、2和引脚3、4之间出现火花。 30秒后、LM5161烧坏。  

我使用24VDC 作为输入电源。 我用2个 PCB 尝试了2次、但结果是一样的。 我确信我已经使用热风枪焊接了散热焊盘。 我通过聊天向 ST 支持者询问、他们告诉我、我的原理图是正确的。 所以,我不知道问题的原因。

我在这篇文章中插入了原理图 PCB。 请为我找到原因。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanquang、您好!

    您是否能够在测试期间捕获波形、然后再损坏波形? 我想查看 VIN、VOUT 和 SW。

    在启动期间、您的输入电源消耗了多少电流?

    PCB 上是否安装了任何其他电路?  

    如果这是新的 PCB、则此布局可能存在短路或问题?

    我看不到您的原理图有任何明显的问题?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason。

    感谢你的答复

    • 我在测试期间没有捕获波形。 也许在几天后、我会再次尝试捕获这些信息。
    • 输入电源、我不理解您的问题。 但输入电源为24VDC 和3A。
    • 我为 BLDC 电机控制器设计了该 PCB。 LM5161用于将 输入(15V-75V)转换 为12V。 12V 将为微芯片和驱动器栅极提供电压。
    • 在我的 PCB 中、我确信没有短路。 因为、在我提供24V 输入电源之前、我检查了 PCB 的短路情况。 但还有任何短路。  
    • 布局问题。 我认为没有问题。 但我将再次检查。  

    你对我的问题有什么想法吗?

    此致、请保持安全。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanquang、您好!

    您的原理图看起来正常。 它听起来像是您的板上发生了短路。

    请监控您的输入电压、并确保向电源施加正确的电压。  

    请在您能够时发送波形。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanquang、

    我一段时间没有听到你的声音。 我希望您已经发现了这个问题、现在它正在工作。

    如果我不能很快听到反馈、我将关闭该帖子。 您可以随时回复重新打开。

    此致、Jason