This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75468:绝对输入下冲电压

Guru**** 2593650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966522/sn75468-absolute-input-undershoot-voltage

器件型号:SN75468

大家好、团队、

您能告诉我 SN75468N 能够承受多少输入下冲电压吗?
我想判断在 PCB 上测量的下冲电压是否正常。

此致、

Okuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okuyama、

    我们不会为此器件规定下冲输入电压最小值。 另一方面、建议的最小值仅为0V。 因此、我怀疑器件无法处理输入端的严重负尖峰。 建议将所有负尖峰钳制在不低于-0.3V 的电压。 这是我们大多数负载开关产品系列的绝对最小值。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    您能告诉我您的回答中决定"-0.3V"的是什么?
    SN75468N 的内部二极管是否为 Vf?
    如果是、您能否提供 SN75468N 内部二极管的任何电气特性数据?

    我在 PCB 上测量到 SN75468N 输入上的下冲接近-0.3V。
    因此、如果可能、我想对其进行更详细的考虑。
    (此 PCB 已使用数十年、因此我希望避免尽可能改变电路。)

    此致、

    Okuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okuyama-San、  

    很抱歉,我们的答复延误了,我们已经休假了。 由于我的同事仍然不在办公室、我将在这个主题上提供帮助!

    [引述 user6374630"]您能否告诉我您的答案中的"-0.3V"决定因素是什么?
    SN75468N 的内部二极管是否为 Vf?
    如果是、您能给我提供 SN75468N 内部二极管的任何电气特性数据吗?[/引述]

    是的、-0.3V 限制基于内部 ESD 二极管。 一般而言、我们强烈建议不要让输入变为负值、因为这会正向偏置输入 ESD 二极管并对器件造成损坏。  

    该器件非常旧、我们无法提供内部 ESD 二极管特性数据。

    [引用 user6374630]PCB 上 SN75468N 的输入上测得的下冲接近-0.3V。
    [/报价]

    如果输入预计会定期下冲至低于发射极电势、可能超过-0.3V、强烈建议通过钳位输入来限制这一点。 输入端的肖特基二极管是一个可考虑的选项。  

    请按绿色按钮让我知道这是否能解答您的问题、否则请告知我们任何其他问题。  

    最好

    Dimitri