This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:电源门控超低功耗 CC13xx 节点设计

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00374, TPL5110, TPS22910A, TS5A3160, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967093/tps22910a-power-gated-ultra-low-power-cc13xx-node-design

器件型号:TPS22910A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00374TPL5110TS5A3160TPS22916

您好!

参考 TIDA-00374 -看起来是一个不错的解决方案。 尽管这有点过时(2016年5月)、您想知道是否 有更高性能的替换/升级器件、您可能会建议这样做  
(开关和计时器)、从而为基于 CC13xx 的低占空比无线传感器应用带来更好的电池寿命性能。 即关闭 CC13xx 的电源或唤醒 CC13xx  
从关断模式唤醒。

几 个相关的子问题-

1) 1)我正在使用 TPS22910AYZVR 进行电池(反极性)保护、能否使用从 TPL5110输出驱动的使能(ON、B2)输入?  

2)由于 TS5A3160提供的泄漏电流比 TPS22910A 低得多。 是否有任何具有内置反极性保护的(低泄漏)开关? 即两者的最佳组合  
  多个器件。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [引用 user="SmartEnrg"]

    1) 1)我正在使用 TPS22910AYZVR 进行电池(反极性)保护、能否使用从 TPL5110 输出驱动的使能(ON、B2)输入?  

    [/报价]

    是的、这是可以的。  

    [引用 USER="SmartEnrg"]2)因为 TS5A3160 提供的泄漏电流比 TPS22910A 低得多。 是否有任何具有内置反极性保护的(低泄漏)开关? 即两者的最佳组合  
    [/报价]

    TS5A3160/模拟开关通常不是功率器件。 您提到的这个最大电流仅支持200mA TPS22910A 可提供2A 电流。  

    我建议查看 TPS22916、它在我们具有反向电流阻断功能的开关中具有最低关断电流。  

    请注意 、TPS22910A 具有 P 沟道 FET、而 TPS22916具有 N 沟道 FET。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果您的所有问题都得到了解答、请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri