主题中讨论的其他器件:TIDA-00374、 TPL5110、 TS5A3160、 TPS22916
您好!
参考 TIDA-00374 -看起来是一个不错的解决方案。 尽管这有点过时(2016年5月)、您想知道是否 有更高性能的替换/升级器件、您可能会建议这样做
(开关和计时器)、从而为基于 CC13xx 的低占空比无线传感器应用带来更好的电池寿命性能。 即关闭 CC13xx 的电源或唤醒 CC13xx
从关断模式唤醒。
几 个相关的子问题-
1) 1)我正在使用 TPS22910AYZVR 进行电池(反极性)保护、能否使用从 TPL5110输出驱动的使能(ON、B2)输入?
2)由于 TS5A3160提供的泄漏电流比 TPS22910A 低得多。 是否有任何具有内置反极性保护的(低泄漏)开关? 即两者的最佳组合
多个器件。
请提供建议。 谢谢。