This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:当连接到充电器时、bq40z80 7S 无法退出关断模式

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966370/bq40z80-bq40z80-7s-cannot-exit-shutdown-mode-when-connected-to-the-charger

器件型号:BQ40Z80

TI 专家、

  我们现在使用 bq40z80来执行7S 电池组项目、这是一个麻烦问题。

  当电池电压为2V*7S=14V 时,充电器可被用来唤醒并产生充电电流,通信正常。

  当电池电压为2.5V*7S=17.5V 时,bq40z80不能退出关断模式,也不能产生充电电流。 寄存器接口重复闪存 SDV 和 CUV 等、但 CHG 和 DSG 始终为 green.e2e.ti.com/.../bq40z80-7S-Cannot-exit-shutdown-mode-when-connected-to-the-charger.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    在您的日志中、电压从25V 变为17.5V、您能立即解释一下吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brylski、

       我们使用电源仿真电池进行测试。 当然、我们的电源可以进行编程。 换句话说、我们可以设置25V、17.5V 和其他电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    那么、您不是使用真实电池进行测试?  

    我们的器件旨在与真实电池(而非电池仿真器)配合使用。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Brylski,

        如所附数据所示、我们尝试使用电池组进行测试。 当7S3P 电池处于关断电压为2.5V*7时,它仍然无法充电和激活。

       根据数据、bq40z80在充电和唤醒时读取的温度和电压值似乎不正确。

       奇怪的是、将7S srec 文件编程到5S bq40z80-BMS、然后将 srec 更改为5S 后、一切都正常。

       但是,如果我将5S 的 SRec 编程到7S 的 BMS 中,然后将 SRec 修改为7S,则可能会出现2.5V*7无法充电和唤醒的情况。

      这种情况是否与第12个引脚(VC7SE)有关?   我应该如何解决它?

      

     

            e2e.ti.com/.../_2800_Test-with-battery_2900_bq40z80-7S-Cannot-exit-shutdown-mode-when-connected-to-the-charger_2D00_2020_2D00_12_2D00_23.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyan、您好!

    我上次开机自检中连接的图像不是正常的电池行为(电池电压不应上下跳)。 您是否可以尝试将此问题与真实单元格重复?

    此部件不再支持7s。 抱歉

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Brylski,

          在您提到第一次不使用模拟电源之后、我第二次将其更改为7S3P 电池、并使用 bq40z80进行测试。

     

          我第二次上传的数据是使用真实电池进行测试的。 您会看到电池电压波动、因为在连接充电器后 bq40z80无法唤醒、然后进入关断模式(无法记录电压)、这种情况会反复出现、因此您看到的电压会跳动、实际电池电压不会跳转。

            您是否说 bq40z80芯片不支持使用7S 电池? 我发现 bq40z80技术参考文件可配置为7S。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    Bq40z80不再支持7s。 此处进行一些讨论:  

    此致。