This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:了解 PMID 输出的细微差别

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967329/bq25895-understanding-the-nuances-of-the-pmid-output

器件型号:BQ25895

你(们)好  

我想使用 BQ25895的 PMID 输出作为15W 无线充电器电路的输入。该电路需要5V @3A 才能满足设计规格。 通过与 BQ25895相关的各种 E2E 支持论坛主题进行组合后、似乎如果我使用 USB C 电源适配器作为输入源以及标准单节锂电池、我应该能够在 PMID 上实现所需的输出。 但是、正如往常一样、问题在于细节、我想知道在阅读 D/S 和论坛主题帖后可能会缺少什么。 PS 我还计划在自主模式下运行此功能。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    在正向(充电)模式下、PMID 引脚是充电器降压转换器的输入。  它与 VBUS 引脚由一个 FET 隔开  、该 FET 用于感测电流以实现输入电流限制、当充电器处于 HiZ 模式时、它还用于提供反向阻断(即 VBUS 引脚上无电池电压)。  因此,在 VBUS 上施加的任何电压都将位于 PMID 上,小于 IBUS*RDSON (Q1)的压降。  在反向(OTG)模式下、PMID 引脚 作为降压充电器以反向方式运行的降压充电器的输出、并在电流为3A 时提供5.XV。

    此致、

    Jeff