This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:负载为1A 时输出电压异常

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS61022, LM76003, TPS2113, LM76003-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966734/lm76003-q1-output-voltage-abnormal-while-loading-1-amp

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS61022LM76003TPS2113

您好、先生、

我们测量 VSYS_3V8上的异常波形、即电源多路复用器(TPS2113A)输出。

 

测试方法:

为 DLC_IN 提供12V、LM76003Q 输出4V。

为 VBAT_P 提供2.6V 电压、强制超级电容器充电、直到 TPS61022输出3.8V。

电源多路复用器为输出(VSYS_3V8) 4V (IN1)。

 

在 VSYS_3V8上使用直流负载消耗1A 来模拟满负载、我们测量 VSYS_3V8电压从4V 增加到6V。

我无法确认问题来自 LM76003Q 或 TPS2113A、这种情况很难重复。

但6V 是超端元件规格、我们认为6V 可能会造成损坏。

 

问题1:问题可能与 LM76003Q 或 TPS2113A 有关?

问题2:TPS2113A 的两个输入全部存在、它们中的两个输入接近(3.8V 和4V)、将导致任何问题?

 

如果需要任何其他信息、请告知我们、谢谢!

B.R.、

Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hedy、您好!

    您能否上传电路原理图进行检查?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已上传但不确定是否成功、请检查。 谢谢!e2e.ti.com/.../_5B00_Thor_5F00_JVS1_2D00_NA_5D00_-Schematic_5F00_0GD_5F00_20201217_2D00_power.pdf

    Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hedy、您好!

    在 LM76003电路上:

    电感器 L2A 和 L2B 应串联配置、而不是并联配置。

    2.在这种情况下、10uH 是可以的、但额定电流应为4A 或更高。

    总输出电容为3x47uF 10V 陶瓷电容。现在、在您当前的设计中、有效电容仅为大约40uF。  

    您可以同时测试 VBAT_B 和 DC_3V8、以在负载测试期间监测哪个电源轨超出稳压范围。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    添加几个客户测试环境点:

    环境温度为80°C、由于测试环境在 烤箱中、因此故障情况不容易重现。 因此,我们希望有一些经验,以便更快地隔离这个问题。 如果有任何问题、请告诉我。

    故障情况发生在:ILOAD=1A,TPS2113的输出将被钳位到大约6V,这不是 LM76003-Q1的设计值

    捕获以下波形

    LM76003-Q1的输出电压(DC_3V8)、多路复用器的输出电压(VSYS_3V8)、LM76003-Q1的 PWM 波形(SW_3v8)   

    我们已经在室温下测试了该原理图的波特图。 PM 通常是。 是否可能是环境温度导致降压变得不稳定并且它将感应被钳位到6V 的输出电压?  客户强烈怀疑6V 来自 DC_3v8、而不是来自 VBAT_B

    因为在1A 电流负载期间 VBAT_B 上没有压降。 谢谢。

    电感器 L2A 和 L2B 应串联配置、而不是并联配置。

    在客户的案例中、L2A 是 DNP

    2.在这种情况下、10uH 是可以的、但额定电流应为4A 或更高。

    客户在1A 负载下发生故障、不确定是否会导致电感器饱和。

    总输出电容为3x47uF 10V 陶瓷电容。现在、在您当前的设计中、有效电容仅为大约40uF。  

    感谢你的善意帮助。