请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 你(们)好
我的客户使用 BQ27520-G4,并完成 Chem-ID 和自行车学习。 他们发现电池已充满电并且[FC]位已设置为1、 大约1h 后、[FC]位将再次跳转至0。 以下是日志文件。 从日志文件中、Chg 的状态始终为100%。 为什么[FC]位跳转?
e2e.ti.com/.../bq27520-_2800_2_2900_.log
谢谢
星号