This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:充满电1小时后、bq27520 FC 跳至0

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967385/bq27520-g4-bq27520-fc-jump-to-0-after-1-hour-of-full-charge

器件型号:BQ27520-G4

你(们)好

我的客户使用 BQ27520-G4,并完成 Chem-ID 和自行车学习。 他们发现电池已充满电并且[FC]位已设置为1、 大约1h 后、[FC]位将再次跳转至0。 以下是日志文件。 从日志文件中、Chg 的状态始终为100%。 为什么[FC]位跳转?

e2e.ti.com/.../bq27520-_2800_2_2900_.log

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您是否还可以共享.gg 文件以便我们可以看到配置? 根据配置、可以设置/清除 FC 的条件有多种。

    确保 OpConfig[IDSELEN]= 0、这也会干扰 Qmax 更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    电池电压稍微降低、这是导致 FC 清除的原因。 SOC 会发生相应更改(请使用 TrueSOC、AG 列)

    此致、