This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702P:如何向客户推荐1.8V 输出 LDO

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702P, TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967338/tlv702p-how-to-recommend-a-1-8v-output-ldo-to-customer

器件型号:TLV702P
主题中讨论的其他器件: TLV702

你(们)好

我想问客户需要输出为1.8V 的 TLV702xxP 系列 LDO、我该如何推荐该产品系列? 我看到了 TLV702P 数据表、其中指出输出电压可在1.2V 至4.8V 之间调节、这是否意味着我可以向客户推荐任何 TLV702xxP 系列 LDO 以获得1.8V 输出? 顺便说一下、如何更改 TLV702P 中的输出电压、因为在数据表中它并未澄清、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    TLV702P 系列 LDO 是一种固定输出电压设计、其中使用内部电阻分压器设置输出电压、因此客户无法更改该电压。 系列名称 TLV702之后的数字表示输出电压、因此、为了获得1.8V 输出、他们只需订购 TLV70218Pyyy、其中 yyy 是封装标识符。  对于 TI LDO、这是指定输出电压的标准方法、使用外部电阻器设置输出的可调器件将使用01代替电压。  

    但是、务必始终检查数据表末尾附近的封装选项附录、以确保所需的输出电压和封装选项是已发布的选项、从而避免在无法订购的器件中进行设计。