This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650静态电流

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967382/bq24650-bq24650-quiescent-currents

器件型号:BQ24650

你(们)好

提供案例详细信息或注释:如果 SRN 电压大于 VCC、表示电池是电源、  进入 BQ24650
低 µA 电流(< 15 μ A)睡眠模式、可更大限度地减少电池的电流消耗。

VCC 设置为5.5V、电池电压为8V、SRN 测量8V、VFB=1.3V、此时电池通电、电池功耗为70uA,、 但规格为15UA。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您是否考虑了流入各种电阻器网络的电流? 您是否介意分享客户原理图?

    此致、

    Ricardo