请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 你(们)好
提供案例详细信息或注释:如果 SRN 电压大于 VCC、表示电池是电源、 则 进入 BQ24650
低 µA 电流(< 15 μ A)睡眠模式、可更大限度地减少电池的电流消耗。
VCC 设置为5.5V、电池电压为8V、SRN 测量8V、VFB=1.3V、此时电池通电、电池功耗为70uA,、 但规格为15UA。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.