This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:tps65216 EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65216, TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966302/tps65216-tps65216-evm

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:TPS65218TPS65218D0TPS65218EVM-100

尊敬的团队:

我们是否可以将 tps65216更改为 tps65218 EVM?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我已将您的帖子分配给我们的专家。 请原谅由于节假日而延迟答复。 我们的专家将尽快与您联系。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 TPS65218EVM-100上的 IC 从 TPS65218D0交换到 TPS65216、EVM 仍将运行。

    另一种选择是使 TPS65218D0 IC 保持板载并禁用(或忽略) DCDC5和 DCDC6稳压器。

    TPS65216与 TPS65218D0相同、但移除了备用电池子系统。 还有其他一些微小的变化、例如移除负载开关和 GPO、但 DCDC5/6的变化是最明显的差异。