This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:在执行断电操作时、AM335x 将重新启动

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966279/tps65217-am335x-will-reboot-when-do-power-off-action

器件型号:TPS65217

您好、专家、

如果器件没有仅电池交流输入、则 AM335x 将在执行断电操作时重新启动。

请帮助我调试此问题吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已将您的帖子分配给我们的专家。 请原谅由于节假日而延迟答复。 我们的专家将尽快与您联系。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是否在未连接电池的情况下同时使用交流和 USB 输入? TPS65217数据表针对此器件配置给出了建议。

    无论采用哪种方式、当 PWR_EN 信号设置为低电平时、PMIC 都应进入睡眠或关闭(或预关闭)状态。 除非发生唤醒事件、否则 PMIC 不应返回活动状态:AC 施加、USB 施加或 PB_IN 按钮按压操作将返回到 WAIT PWR_EN 状态 、如图24所示。 数据表第39页的全局状态图。 当 PWR_EN 设置为低电平时、如果 OFF=1b、这些是唯一可用的唤醒事件。 如果 OFF 位设置为0b、则进入睡眠状态。 在这种情况下、PWR_EN 设置为高电平或 SEQUP 位= 1b 也是有效的唤醒事件。

    如果此逻辑不能按预期工作、请提供示波器捕获、以显示出现的问题。 遗憾的是、问题的根本原因可能是原理图中显示的配置不正确(交流和 USB 均未连接电池)。