This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590-Q1:热通量

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62590-Q1, TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966765/tps62590-q1-heat-flux

器件型号:TPS62590-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62065-Q1

你(们)好,先生  

我是否知道 TPS62590-Q1和 TPS62065-Q1热通量值? (W/m2)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaileh、

    这些器件的可用热性能信息汇总在相应数据表的表7.4 (TPS62065-Q1)和表6.4 (TPS62590-Q1)中。

    您还可以参阅以下应用手册、了解有关如何正确应用这些指标来估算器件在您的应用条件下的热性能的更多信息。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    谢谢、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yann  

    新年快乐!!

    我不知道如何使用本文档计算热流、单位为 w/m2

    请举一个简单的例子  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaileh、

    我不确定您要计算的是什么、下面是我这边的一些评论、请告诉我这是否有用。

    通过在应用条件下测量/仿真转换器的效率、您可以估算功率损耗放电(W)。 然后查看封装面积 A (m2、例如 TPS62065-Q1 = 2.0mm x 2.0mm)、您可以得出功率损耗密度 Plos/A (W/m2)

    现在、损耗功率的位置和效率、以及器件结温的相应升高将取决于许多因素(封装热性能、PCB 布局等)、 并使用相应数据表中列出的器件专用热参数在上面链接的应用手册中进行了详细介绍。

    如果您需要更多支持、请与我联系。

    谢谢

    Yann