This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:上电期间过流保护的行为

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967391/tps628502-q1-behavior-of-over-current-protection-during-power-up

器件型号:TPS628502-Q1

加电期间过流保护的行为是什么? 加电期间是否可以触发电流限制 ILIMH? 如果是,我们可能会在输出电压上升期间看到一个瞬时的 Vdrop?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 ,如果浪涌电流达到 ILIMH 阈值, 加电期间过流保护功能是否准备就绪 ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    是的、启动期间的大浪涌电流可能会触发电流限制/过流保护。 因此、可能会观察到 VOUT 下降。

    谢谢

    Yann