This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-EP:有关阈值电压的查询

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967201/tps3808-ep-query-regarding-threshold-voltage

器件型号:TPS3808-EP
主题中讨论的其他器件:TPS3808

大家好、

我有关于 TPS3808G01-EP 的技术问题。 我需要监控1.2V 电源、我们的设计如所示。

如果我使用公式计算 Vit、我将得到 Vit=0.4941。 对于1.2V、Vsense 引脚上的电压将为0.983 (由于电压偏差)。

因此,当0.983V 下降到低于0.4941V 时,复位将被置为低电平。 我了解的是正确还是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    抱歉、您的理解不正确。  您希望看到哪个电压、/RESET 输出变为高电平?  SENSE 引脚上的阈值电压为0.405V。  该规格表明、监控电压必须大于 VIT + VHYS = 0.405V +(0.405V * 1.5%)= 411.1mV (典型值)才能使/RESET 置为无效。  

    例如、如果您使用 R264=11K 和 R265=20K、则感测引脚的电压为425.8mV @ 1.2V、高于 VIT + VHYS。

    因此、您的阈值电压将为:

    1.159V -/RESET 未生效

    1.14V -/RESET 被置为有效

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答。

    我已理解您的答案。 但我有一个疑问。

    在我的电路中、阈值电压将是

    0.4941 -已确认复位

    0.538 -/RESET 未生效  

    我是对的吗?

    1.2V 应该降至0.494以使/RESET 生效?

    因此,我必须将值0.494增加到接近1.2V (即1.14或接近该值)。  我的所有理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我还有一个疑问。 在该器件 TPS3808G33MDBVREP 中、阈值电压固定为3.3V、对吧?

    那么、复位何时生效呢?  

    这将在3.3V 或3V 时生效吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    阈值电压为0.405V。  在1.2V 电源轨上、您希望使/RESET 引脚不置为有效的电压是多少?  数据表中的公式显示:

    Vin'=[1 +(R1/R2)]* 0.405V

    其中 VIT'是监测到的电源轨电压阈值。   

    您能否说明以下电压是否是您希望/RESET 输出生效而不生效的电源轨电压?

    0.4941 -已确认复位

    0.538 -/RESET 未生效  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    请参阅下表:

    该表可在 TPS3808数据表中找到  

    www.ti.com/.../tps3808.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    0.4941 -已确认复位

    0.538 -/RESET 未生效  

    以上电压位于 SENSE 引脚。

    电源轨电压为1.2V

    1.14-./复位被置为有效

    1.159 -/RESET 未生效  

     

    我理解您的解释。 谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我明白了!

    感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Santhosh、我很高兴能为您提供帮助!  祝你好运!