请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63050 您好、先生、
QCC 使用 ST MCU/STM32F070CBT6的 Pb9 GPIO 引脚46来调节 TPS63050RMWR 的 VBUS o/p 电压。
问:
如何控制 GPIO 达到2 Vo 以下?
介于4.64~5.25之间的高电压范围、典型值为5.0V
3.8 ~4.18之间的低 V 范围、典型值为3.9V
2.是否需要调整分压?
3.当 PS63050RMWR EN 引脚11为低电平时、VOUT 是否为1.XV?
谢谢、Ian。